Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

falscher boolean-Ausdruck

Experimenter
Experimenter

Hallo Community,

 

Ich habe Problem bei einer Methode. Bei meiner Methode wird eine Tabelle aufgerufen und darin wird unter der Spalte "Auftragstyp" nach 2 Ziffern gesucht. Wenn die 1 gefunden wird und die 2 nicht, sollen bestimmte Befehle ausgeführt werden. Das funktioniert auch immer. Das Problem ist die letzte elseif-Abfrage. Hier soll die Fehlmenge_HL2 um 1 erhöht werden, wenn keine der Ziffern gefunden wurde. Allerdings wird diese Abfrage aufgerufen, obwohl in diesem Fall die Zahl 1 in der Tabelle vorhanden ist. Trotzdem ist der boolean-Ausdruck für diese Abfrage = false. Wie kann das sein? Der Quelltext mit der Fehlermeldung befindet sich im Anahng.

Vielen Dank im Voraus!