Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Animation in subnetworks

Creator
Creator

Hello everybody,

In my main network (with the only event administrators), I have installed several subnetworks, which make changes to the products (see screenshot of the example network). These changes (for example changing the name) are beeing done, but unfortunately the products are not beeing animated in the sub-networks, and no activity is documented in the statistics of the components.
Is there a setting I need to change?

 

Thanks and regards,
Robert

 

 

Hallo zusammen,

 

In meinem Hauptnetzwerk (mit dem einzigen Ereignisverwalter) habe ich mehrere Unternetzwerke eingebaut, die Veränderungen an den Fördergütern vornehmen (siehe Screenshot von Beispielnetzwerk). Diese Veränderungen (z.B. Änderung des Names) werden durchgeführt, aber leider werden die Fördergüter in den Unternetzwerken nicht animiert und auch in den Statistiken der Bauteile wird keine Akivität dokumentiert.

Gibt es eine Einstellung die ich ändern muss? 

 

Vielen Dank und Grüße,

Robert

 

 

 

2 REPLIES

Re: Animation in subnetworks

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

you need to open the sub-frames in your main frame, to see the animation (double click on the frame icons)

Steffen Bangsow
freelance simulation specialist  
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net

Re: Animation in subnetworks

Creator
Creator
Thats it! Thanks a lot!