Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

Assembly different objects to a new object

Experimenter
Experimenter

Hello everyone,

I was wondering if there is any way to assembly different objects to create a new one?

In this case, I have two conveyors and a processing station and want to unite them to one object which I can find in the library later.

Thanks!

3 REPLIES 3

Re: Assembly different objects to a new object

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

this should work with the assembly station, Assembly mode: "Delete MUs", exiting MU: new MU  --> the new MU you can select from the library

Steffen Bangsow
freelance simulation specialist  
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net

Re: Assembly different objects to a new object

Experimenter
Experimenter

Danke für die schnelle Antwort. Ich glaube aber, ich habe mich auf Englisch etwas ungenau ausgedrückt, deshalb auf Deutsch:

Ich möchte keine BEs(MU's) zusammenführen, sondern Materialflusselemente. In diesem Fall würde ich gerne aus einem Förderband, einer Bearbeitungsstation und einem zweiten, daran angeschlossenen Förderband, ein neues Materialflusselement kreieren. Gibt es dafür eine Möglichkeit, ohne jedes mal alle 3 Elemente nacheinander erzeugen zu müssen?
Danke!

Re: Assembly different objects to a new object

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

erzeugen Sie ein Netzwerk in der Klassenbibliothek, setzen Sie die Elemente in das Netzwerk ein, Fügen Sie Schnittstellen-Elemente ein, an denen später die restlichen Elemente verbunden werden.

Ziehen Sie dann das neue Element in Ihr Netzwerk und verbinden es mit Kanten (so oft Sie wollen)...

Steffen Bangsow
freelance simulation specialist  
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net