Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Ausgangssteuerung Quelle

Experimenter
Experimenter

Hallo zusammen,

 

ich bin neu hier im Forum und ein kompletter Neuling in Plant Simulation.

Ich habe nun meinen ersten Auftrag für die Abänderung einer Quelle bekommen.

 

Die Quelle soll verschiedene BEs ausgeben. Aktuell gibt die Quelle die Typen immer abwechselnd aus. Die Typen sollen jedoch ab sofort nach Bedarf der Folgemaschinen ausgegeben werden. Heißt: Maschine 1 benötigt Typ 1 BE --> Quelle soll Typ 1 BE ausgeben. Maschine 2 benötigt Typ BE --> Quelle soll Typ 2 BE ausgeben.

 

 

Hat jeman eine Idee wie ich das bedarfsgerecht darstellen kann? Oder eventuell einen Hinweis auf einen hilfreichen anderen Post?.

 

Vielen Dank

Manuel

1 REPLY 1

Re: Ausgangssteuerung Quelle

Phenom
Phenom
Um den Bedarf je Nachfolger durch die Quelle

zu befriedigen, muss die Quelle den Bedarf des

jeweiligen Nachfolgers vorher kennen.


Die Frage also:

Gibt es Bedarfsliste und wie sieht sie aus ?