Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Bearbeitungszeit Verteilung und Wahrscheinlichkeit

Experimenter
Experimenter

Hallo Zusammen,

 

um eine realistische Simulation zu erhalten, möchte ich gerne in meine Stationen eine Verteilung der Bearbeitungszeiten einbauen. Derzeit habe ich als Bearbeitungszeit eine Liste hinterlegt, die für zwei unterschiedliche BE-Typen jeweils eine fixe Bearbeitungszeit beinhaltet.

 

Ich dachte ich stelle mit dem Typ Geom eine untere und obere Schranke ein und lege eine Wahrscheinlichkeit fest. 

Aber wie kann ich dies für 2 verschiedene BEs hinterlegen und wie kann ich je BE mehrere Wahrscheinlichkeiten festlegen?

 

Beispiel:

BE A:  die Zeiten 10-20 Sekunden treten zu 40% auf und die Zeit 18 Sekunden zu 85%?

BE B: Zeiten 5-15 Sekunden zu 30% und 10 Sekunden zu 95%?

 

 

Danke schonmal im Voraus!

 

2 REPLIES 2

Re: Bearbeitungszeit Verteilung und Wahrscheinlichkeit

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hier ist ein Beispiel. Sie können in einer Tabelle die Elemente der Verteilung definieren und diese dann über eine Eingangssteuerung setzen.

 

http://www.bangsow.de/detail.php?id=706

 

 

Steffen Bangsow
freelance simulation specialist  
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net

Highlighted

Re: Bearbeitungszeit Verteilung und Wahrscheinlichkeit

Solution Partner Phenom Solution Partner Phenom
Solution Partner Phenom

Hi Shimmi,

 

In the List-table you can also specify a formula, see the attached example. Every time an MU enters, the formulas are computed again, resulting in a new value for the proctime.

 

Of course, if you need complicated checks of the numbers, then you should use a method.


Gert Nomden
Senior Consultant | Tecnomatix Product Manager
cardsplmsolutions.com