Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Daten aus Excel Datei einlesen

Creator
Creator

Hallo zusammen,

 

ich möchte aus einer Exceldatei Daten in eine Tabelle einlesen mit folgender Methode:

 

is
do
 .Modelle.Einstiegsmaske.Daten_Halbzeuge.leseExcelDatei("Schachtwandmodul Halbzeuge_neu.xlsx","Tabelle1")
end;

 

Dabei kommt folgender Fehler:

"Die Datei kann nicht gelesen werden"

 

was mache ich falsch?

 

Vielen Dank!

 

Grüße tajo

2 REPLIES 2

Re: Daten aus Excel Datei einlesen

Solution Partner Valued Contributor Solution Partner Valued Contributor
Solution Partner Valued Contributor

Add the complete path to your Excel file, not the name of the Excel file.

 

Also add a ; to the end of the line.

 

Sincerely,

 

Re: Daten aus Excel Datei einlesen

Creator
Creator

thanks! now it works Smiley Happy Smiley Happy