Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Einzelne Werker an Arbeitsplätze zuordnen

Creator
Creator
Hallo zusammen!

Ich bin absoluter Neuling in Plant Simulation und habe eine Frage bzgl. einer Zuordnung von einzelnen Werkern auf Arbeitsplätze (Stationen).

Dabei sollen im Werkerpool 4 Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Das Produktionssystem besteht simpel aus 3 Stationen in der Linie.

Nun zum Problem:
Ich möchte einen Algorithmus entwickeln, der aus diesen 4 Werkern genau die 3 Werker auswählt, welche für den jeweiligen Arbeitsplatz die größte Effizienz besitzen.
Dabei soll jeder Werker dementsprechend mit einer Variable versehen werden, welche die Effizienz für jeden einzelnen Arbitsplatz/ Arbeitsaufgabe definiert.

Gibt es in diesem Forum schon irgendwo Zuordnungs-Beispiel Modelle o.ä., an dem ich mich richten kann?

Besten Dank im Voraus und viele Grüße,
Denis
4 REPLIES 4

Re: Einzelne Werker an Arbeitsplätze zuordnen

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

vor ein paar Jahren hatten wir eine Diskussion, hier ist das Beispiel:

 

http://www.bangsow.eu/detail_en.php?id=616

 

Im Prinzip müssten Sie jedem Werker einen individuellen Dienst zuweisen. Dann Berechnen Sie seine Eignung und setzen den Dienst im Importer der Maschine neu (am Besten in einer Eingangssteuerung vor Aktionen).

Steffen Bangsow
freelance simulation specialist  
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net

Re: Einzelne Werker an Arbeitsplätze zuordnen

Creator
Creator

Hallo Herr Bangsow, 

 

vorab vielen Dank für die promte Antwort. Das Beispiel ist schonmal ein erster guter Anhaltspunkt.

Jedoch ist das Ziel meines Modells, dass die Werker bspw. nur täglich zugeordnet werden sollen (quasi vor Produktionsbeginn). Dabei ist der Arbeitsplatz, dem der Werker zugewiesen bekommen hat, über den Tag nicht zu verlassen.

Der Gedanke ist, dass sich die Zuordnungskennwerte nach einem bestimmten Algorithmus ebenfalls täglich ändern sollen (z.B. aufgrund von Weiterbildung der Mitarbeiter).

 

Gibt es dazu eine einfache Option, wie dies zu realisieren ist ? Oder müsste dies über eine Methode laufen, in der ich solch eine Mitarbeiterzuordnung speziell programmiere.

 

Viele Grüße,

Denis

Re: Einzelne Werker an Arbeitsplätze zuordnen

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor
das einzige, was Sie ändern müssten, ist die Zuordnungen der Dienste zu den Maschinen (siehe Hilfe imp.holeDienste/setzeDienste), das können Sie über eine Methode machen, die Sie einmal am Tag über einen Generator aufrufen lassen
Steffen Bangsow
freelance simulation specialist  
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net

Re: Einzelne Werker an Arbeitsplätze zuordnen

Creator
Creator

Hallo,

 

das oben genannte Beispielmodell hat mir schon sehr gut geholfen.

Aktuell kriege ich es schon hin, die Werker nach den individuellen Effizienzwerten für bestimmte Arbeitsplätze zuzuordnen (mit der entsprechenden Effizienz).

 

Leider macht mein Modell ab der zweiten Zuordnung nicht mehr weiter, sodass die Stationen 3-5 leer stehen.

Mir ist in diesem Modell besonders wichtig, dass der zugeordnete Werker am Arbeitsplatz bleibt und nicht mehr zum Werkerpool zurückgeht (habe ich auch soweit am Arbeitsplatz eingestellt).

 

Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar !!

 

Viele Grüße,

 

Denis