Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Ereignisverwalter beobachten

Pioneer
Pioneer

Hallo zusammen,

 

ich würde gerne die Zeit des Ereignisverwalters beobachten.

 

Ich würde gerne die beobachtete Zeit mit der Zeit in einer Tabelle vergleichen und dann die Methode aufrufen, wenn die Zeit mit der Zeit in der Tabelle übereinstimmt. Anbei ein kleines Beispiel.

 

Könnte mir jemand weiterhelfen?

 

Ist es vielleicht auch möglich die Werte der Tabelle zu beobachten, also zum Beispiel eine Zelle (am liebsten mit Index i)?

 

Vielen herzlichen Dank für die Hilfe

1 REPLY 1

Betreff: Ereignisverwalter beobachten

Phenom
Phenom

Das Vergleichen der Ereignisverwalterzeit ist so eine Sache da die Zeit , in Abhängigkeit der eingereihten Ereignisse

springt , d.h. es ist nicht umbedingt gesagt ,dass die Zeit genau die (glatten) Vorgaben in der Tabelle trifft.

 

Wenn Du genau zu den vorgegeben Tabellenwerten ein Ereignis starten willst , dann schau Dir die Methcall Methode an oder, wenn die Ereignisse immer in konstanten Abständen erfolgen , den Generator-Baustein.