Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Experimentverwalter kann Modelle nicht speichern

Experimenter
Experimenter

Hallo Forum,

 

in PlantSim 14.0 bin ich auf ein Verhalten gestoßen, welche ich so nicht kenne.

 

Aus Valdidierungszwecken möchte die Modelle aller Beobachtung speichern.

Dies habe ich im Experimentverwalter unter

Extras -> Erweiterete Einstellungen -> Validierung

konfiguriert.

Ergebnis: die Experimente werden ohne Fehler durchgeführt, die Modelle aber nicht gespeichert.

 

Als das nicht funktionierte habe ich versucht, eine Auswertungsmethode im Experiementverwalter einzufügen.

Syntax:

-- After an observation you can perform special evaluations.
param localExp, localRun: integer,
unused: integer /*always 0*/

print "EVAL Experiment",localExp," Observation: ",localRun
var statOutput:object := DetailedResults -- statistics of entirely executed experiments

var modelName : string := to_str("-E",localExp, "-R", localRun)
sichereModell(modelName)

 

Die Methode wird aufgerufen, allerdings bekomme ich die Fehlermeldung:

"Fehler in 'sichereModell': Zugriff auf den Computer für die Bibliothek 'Experiment Manager' ist verboten."

 

Das Modell hat Zugriff auf den Computer (Häkchen "Zugriff auf Computer verbieten" ist deaktiviert)

 

Wie lässt sich dieses Problem beheben?

1 REPLY 1

Re: Experimentverwalter kann Modelle nicht speichern

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

Es gibt diese Einstellung zusätzlich zum Modell auch noch bei den Bibliotheken.

Dorthin kommt man, wenn man auf die betreffende Bibliothek in der Klassenbibliothek einen Rechtsklick macht und den Befehl "Edit Library Information..." (bzw. das deutschsprachige Pendant) aufruft.

Did you like the answer? Then click the Thumbs Up button.
Did the answer solve your problem? Then accept the answer as solution