Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Fehlermeldung: "calculate Cycletime"

Pioneer
Pioneer

Hallo,

ich bekomme die Fehlermeldung, dass es Probleme mit meiner PPSteuerung gibt (calculateCycletime)

Habe die Fehlermeldung unten angehängt.

Mein Problem ist, dass ich die Formulierung der Fehlermeldung nicht verstehe und daher keine Ursache beheben kann.

Vielleicht kann mir hier ja jemand geübteres weiterhelfen?

Vielen Dank schonmal im Voraus!

2 REPLIES 2

Re: Fehlermeldung: "calculate Cycletime"

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

Hallo Lisa,

 

es handelt sich wahrscheinlich um die VSM.Bibliothek. Ich habe eine Vermutung: In einer Station Process_assembly ist in der Stückliste (Bill of material) die Quantität = 0. Bitte die Einstellungen auf der Regsiterkarte Produkt prüfen.

 

Grüße

Peter

Re: Fehlermeldung: "calculate Cycletime"

Pioneer
Pioneer

Dankeschön!

da habe ich tatsächlich eine Zeile übersehen - hätte ich aus der Fehlermeldung so nie entnommen