Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

[GERMAN] Zielgrößen Anzeigen

Experimenter
Experimenter

Hallo Liebe Nutzer,

ich bin noch ziemlich frisch auf dem Gebiet der Simulation mit Plant Simulation und habe mich nach langem googlen entschlossen meine Frage hier zu stellen. Das Problem ist für euch sicher ganz einfach, versprochen!

 

Mein kleines Modell besteht vereinfacht beschrieben zunächst aus einer Quelle, einer Einzelstation und einer Senke. Ich suche eine simple Möglichkeit bestimmte Zielgrößen aus meinem Simulationsmodell Graphisch anzeigen zu lassen.
Dies sind unter anderem:
- Auslastung der Einzelstation in %
- Anzahl der fertigen (Gut)Teile gegenüber der Simulierten Zeit

 

Und dann möchte ich gerne, dass die Einzelstation an die Verfügbarkeit eines Mitarbeiters gekoppelt ist. Kann mir auch einer erklären, wie ich das modelliere? Ich möchte z.B. die Verfügbarkeit des MA einstellen (verteilen) und die Einzelstation soll dann nur arbeiten, wenn der MA verfügbar ist.

Ich Danke Euch schonmal im Voraus. Ihr würdet mir sehr weiterhelfen!

 

LG

3 REPLIES

Re: [GERMAN] Zielgrößen Anzeigen

Gears Honored Contributor Gears Honored Contributor
Gears Honored Contributor
versuchen Sie die Funktionstaste F6, das öffnet den Statistikbericht der Objekte
oder fügen Sie einen Diagramm Baustein ins Netzwerk ein und ziehen Sie die Einzelstation auf den Diagramm-Baustein --> Ressourcenstatistik...

Zur Darstellung von einzelnen Werten (z.B. statAnzahlEin --> siehe Hilfe) können Sie den Display Baustein benutzen (siehe Hilfe).
Eine weitere Möglichkeit ist die Anzeigetafel --> rechte Maustaste auf der Einzelstation --> siehe Hilfe

Wie Sie die Werker benutzen finden Sie u.a. im Tutorial
Steffen Bangsow
freelance simulation specialist  
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net

Re: [GERMAN] Zielgrößen Anzeigen

Experimenter
Experimenter

Hallo Steffen,

 

vielen Dank für die Antwort. Wie ich die Anzahl der Teile nun anzeigen kann, habe ich dank Ihrer Hilfe herausgefunden.
Für mich ist jedoch vor allem dieser Wert im Verhältnis zur vergangenen simulierten Zeit entscheidend. Um so z.B. auf die Ausbringung pro Stunde oder pro Tag zu kommen.  Wie kann ich diesen ausrechnen und visuell anzeigen lassen?

 

Einen Werker inkl. Arbeitsplatz habe ich auch bereits simulieren können. Was mir jedoch noch fehlt ist die Verfügbarkeit des Werkers zu programmieren. Hierzu sollen geplante Abwesenheit (Pausen, Urlaub, etc) sowie ungeplante Abwesenheit (Krankheit, ohne Grund, etc..)  simuliert werden. Gibt es dazu eine Möglichkeit?

Desweiteren frage ich mich, was die "Effizienz" eines Werker bedeutet. Ist dies in etwa mit der Durchführungsgeschwindigkeit zu vergleichen? Kann die Effizienz auch einen höheren Wert als 100% erreichen? Falls nein, gibt es eine Möglichkeit die Durchführungsgeschwindigkeit des Werkers zu bestimmen oder kann ich dieser eine Verteilungsfunktion zugrunde legen?

 

Vielen Dank schonmal im Voraus

LG

Re: [GERMAN] Zielgrößen Anzeigen

Gears Honored Contributor Gears Honored Contributor
Gears Honored Contributor
Die Senke sammelt jede Menge Daten, dort finden Sie z.B. auch Anzahl je Tag und Stunde.

Hier ist ein Beispiel zur Ausbringung je Stunde:
https://www.bangsow.eu/detail.php?id=730

Die Verfügbarkeit des Werkers können Sie in der Klassenbibliothek einstellen (analog zu den Materialflussstationen). Sie können dem Werker einer Schicht zuordnen (Schichtkalender des Werkerpools), um Pausen zu simulieren --> siehe Hilfe...

Zur Effizienz --> siehe Hilfe
Sie können die Effizienz dynamisch setzen siehe hier:

https://www.bangsow.eu/detail.php?id=481

Steffen Bangsow
freelance simulation specialist  
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net