Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Gibt es für den Generator einen minimalen Zeitabstand

Valued Contributor
Valued Contributor

Liebe Community,

 

Ich verusche gerade eine CONWIP Steuerung zu programmieren und möchte gerne, dass mit der aktuelle WIP in meiner Produktionslinie errechnet wird. Ich benutze dafür den Generator. Jedoch habe ich (aufgrund externer Daten) dermaßen kleine Bearbeitungszeiten, dass mein Generator nicht rechtzeitig greift und somit mehr wie der erlaubte WIP eingeschleust werden. 

 

Meine Frage daher lautet: Gibt es eine Möglichkeit, den Generator auf z.B. 0,1 Sekunden Abstände einzustellen? 

 

Vielen Dank im Voraus,

 

Euer Johannes

2 REPLIES

Re: Gibt es für den Generator einen minimalen Zeitabstand

Solution Partner Phenom Solution Partner Phenom
Solution Partner Phenom

You can set it as small as you like.

 

But maybe you should make the CONWIP event-driven, otherwise the Generator may run too often.

 

I have attached an example, where you have a target WIP and an actual WIP. The Variable objects each have an observer of the Value attribute in place (open the dialog, Tools, Edit observers). The method ControlWIP is called whenever the set point or the measurement changes. This method specifies which entrances and exits are openen/closed to get the desired amount of WIP.


Gert Nomden
Senior Consultant | Tecnomatix Product Manager
cardsplmsolutions.com

Re: Gibt es für den Generator einen minimalen Zeitabstand

Valued Contributor
Valued Contributor

Thank you for the fast answer!

That helped a lot! I will take your idea in consideration!