Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Gleichzeitige Produktion mehrer Quellen

Experimenter
Experimenter

Hallo,

ich habe ein Modell mit 2 Quellen. In  Quelle1 setzte ich den Abstand auf Gleich, sodas diese zufällig BEs erzeugt. Auf der zweiten Quelle2 möchte ich das sie nur BEs erzeugt wenn Quelle1 BEs erzeugt, also quasi zeitgleich mit Quelle1. Bitte etwas ausführlich erklären beschäftige mich noch nciht solange mit dem Programm.Vielen Dank für die Hilfe.

Grüße

Saizew

1 REPLY 1

Betreff: Gleichzeitige Produktion mehrer Quellen

Gears Phenom Gears Phenom
Gears Phenom

Hallo Saizew,

ich glaube die einfachste Lösung wäre eine Ausgangsteuerung in der Quelle2. Öffne den Dialog der Quelle2, wechsle zum Reiter "Steuerungen" und mache einen Rechtsklick in das Feld "Ausgang", dort dann "Steuerung erstellen F4" auswählen. Im Methodenfenster überschreibst Du dann die Vorlage hiermit:

is
do
	waituntil Quelle1.statNumIn >= Quelle2.statNumIn prio 1;
	@.move;
end;

Falls Du mit Plant 13 arbeitest, musst Du "is, do" und das "end;" unten weglassen.

Viele Grüße,
Alex

___________________________________________________________
Alex Dilg, Consultant at SimPlan AG (www.SimPlan.de)
This post was good and/or helpful to you? Please provide some Kudos, thank you!