Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

In einer Tabelle mit zwei Attributen suchen.

Experimenter
Experimenter

Hallo,

ich habe eine Tabelle mit drei Spalten. Ich über geben einer Methode zwei Attribute "von" und "nach" und möchte dann die Entfernung zurück bekommen.

EinLager    AusPro1    288.3666281
EinLager    AusPro2    321.8129463
EinLager    AusPro3    354.3129463  

 

Ich arbeite bisher mit dieser Method. Sie funktioniert auch, ist aber etwas langsam.

Gibt es eine schnellere?

 

While StartWege.finden({1,*},von)=true loop
        IF StartWege[2,Startwege.ZeigerY]=nach then
            result:= StartWege[i,Startwege.ZeigerY];
            exitloop;
        else
    end;

 

Vielen Dank

1 REPLY 1

Re: In einer Tabelle mit zwei Attributen suchen.

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

Hallo Kintscher,

im angehängten Modell wird der schnelle Indexzugriff in Tabellen zusammen mit Subtabellen genutzt um das Problem zu lösen.

Regards,

Ralf
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Did you like the answer? Then click the Thumbs Up button.
Did the answer solve your problem? Then accept the answer as solution.