Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Mit Zeit und Datum rechnen

Creator
Creator

Hallo Community,

 

Ich möchte das Logistikverhalten eines Lagers mit dem Bestellpunktverfahren simulieren. Dabei möchte ich Bestellungen aufgeben, die nach einer bestimmten Zeitspanne im Lager ankommen.

 

Ich möchte das ganze folgendermaßen realisieren:

-Eine Methode erfasst das aktuelle Datum laut Ereignisverwalter

-Die Methode sucht nach der entsprechenden Lieferzeit laut einer Tabelle

-Es wird die Lieferzeit dem aktuellen Datum hinzugefügt und somit der in der Zukunft liegende Lieferzeitpunkt bestimmt, welcher anschließend auch in eine Tabelle eingetragen wird.

 

Mein Problem liegt bei der Addition der Lieferzeit (in Tagen) zu dem aktuellen Datum. Wie kann ich in Plant Simulation mit Zeit und Datum rechnen?

 

Im Vorraus schon vielen Dank =)

 

LG Sascha

 

 

2 REPLIES 2

Re: Mit Zeit und Datum rechnen

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

Hallo Sascha,

 

diese Methode rechnet zu dem momentanen Simulationsdatum 5 Tage hinzu:

is
do
	print EventController.Date + eventController.SimTime + (5*86400);
end;

(1 Tag = 86400 Sekunden)

 

 

Viele Grüße

Ralf

Regards,

Ralf
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Did you like the answer? Then click the Thumbs Up button.
Did the answer solve your problem? Then accept the answer as solution.

Re: Mit Zeit und Datum rechnen

Creator
Creator

Hallo Ralf,

 

Vielen Dank, das ist genau was ich gesucht habe.

 

LG Sascha