Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Mit bestimmter Anzahl von BEs auf Förderband starten

Creator
Creator

Guten Morgen,

 

kaum ein Problem gelöst kommt das nächste...

 

Ist es möglich, dass ich eine Simulation so vorbereite, dass ich bereits mit bspw. 20 BEs auf meinem Band starte, diese also nicht erst aus der Quelle ziehen muss?

 

Vielen Dank.

3 REPLIES 3

Re: Mit bestimmter Anzahl von BEs auf Förderband starten

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

Prepare an Init method with

for var j := 1 to 20
.MUs.Part.create(conveyor)
next

 

Re: Mit bestimmter Anzahl von BEs auf Förderband starten

Hallo Simulator3,

 

Du kannst eine Init-Methode anlegen, in der Du die BEs mit "create" erzeugst (siehe Screenshot).

Das ganze kann man natürlich noch schicker machen, indem man die  Anzahl BEs und die Förderer auf der sie erzeugt werden sollen in einer Tabelle paramtrierbar macht uvm.

Bei der Erzeugung der BEs musst Du auf den die Größe und den Abstand der BEs auf dem Förderer achten (2. Parameter von create).

 

Grüße

Andreas

 

CreateMU.PNG

Re: Mit bestimmter Anzahl von BEs auf Förderband starten

Creator
Creator

Super! Vielen Dank euch! Thank You!