Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Montagestation: Montageliste "BETypen"

Experimenter
Experimenter

Guten Tag liebe Forengemeinde,

 

Ich möchte 8 Fördermittel "Schraube" an 1 Fördermittel "Platte" anbringen. Beide Komponenten werden über ein gemeinsames Förderband zur Montagestation gebracht. Dort soll ein neues BE "PlatteVerschraubt" erzeugt werden.

 

Als Montagemodus habe ich "BEs vernichten" ausgewählt.

 

Als Montageliste - da die Teile von nur einem Vorgänger kommen - habe ich "BETypen" gewählt.

 

Als umzulagerndes BE habe ich "Neues BE" festgelegt.

 

Nachdem man die Simulation startet werden die Teile von den Quellen erzeugt und auf das Förderband umgelagert. dort bewegen sie sich bis zum Ende des Bandes, wo aber nur das erste Teil auf die Montagestation umlagert. Alle anderen BEs bleiben auf dem Förderband. Auf der Montagestation erscheint sofort das neu zu erzeugende BE "PlatteVerschraubt". Ab diesem Moment passiert nichts mehr.

 

Was mache ich falsch?

 

Im Anhang ein Bild vom Aufbau und den EInstellungen der einzelnen Stationen.

 

Es geht hier nicht um den SINN dieses Modells sondern nur darum wie ich es zum Laufen bekommen...!!

 

Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!

 

mfG Max

5 REPLIES 5

Re: Montagestation: Montageliste "BETypen"

Phenom
Phenom
main- and assemblypart should have different predecessors

Re: Montagestation: Montageliste "BETypen"

Experimenter
Experimenter

Thank you for your reply.

But also this one does not work...

Re: Montagestation: Montageliste "BETypen"

Phenom
Phenom

have a look at attached working example

Re: Montagestation: Montageliste "BETypen"

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

insert into the assembly list only the name, not the path

Steffen Bangsow
freelance simulation specialist  
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net

Re: Montagestation: Montageliste "BETypen"

Experimenter
Experimenter

That's it! You only have to state the name without the path in the assembly list and it works.

 

Thank you!