Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Mouse-over Display-Frame

Creator
Creator

Guten Tag zusammen,

1. Frage:

wie kann ich den Inhalt und die angezeigten Werte das Displayfenster zu einzelnen BEs ändern, das eingeblendet wird, wenn man mit der Maus über ein BE streift?

 

2.Frage:

Zudem hatte ich versucht über Allgemein - Kontextmenü eine Möglichkeit zu finden Bausteine und Netzwerke, mit klick auf rechter Maustaste, eine SimTalk-Methode aufzurufen. Leider ohne Erfolg, da nirgends die Möglichkeit ist, die "Text - Methoden" Paare einem bestimmten Objekt bzw. Baustein zuzuordnen.

 

hat jemand Lösungen?

Danke im Voraus

1 REPLY

Re: Mouse-over Display-Frame

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

Zu Frage 1: Wenn ein Objekt ein benutzerdefiniertes String-Attribut namens "Tooltip" hat, dann wird der Wert des Attributs im Tooltip angezeigt. Wenn das benutzerdefinierte Attribut "Tooltip" vom Datentyp "method" ist, dann wird die Methode ausgeführt und der Rückgabewert angezeigt.

_________________________________________________________________
Did you like the answer? Then click the Thumbs Up button.
Did the answer solve your problem? Then accept the answer as solution.