07-05-2017 08:11 AM
Hallo zusammen,
ich habe e endlich geschafft einen OPC Server zu erstellen in dem ich über OPC Scout Variabeln lesen und schreiben kann.
Ich verwende als OPC UA Server ein TP900Comfort damit ich darüber meine CPU 1500 steuern kann. I
ch kann den Server aber nicht in PS aktivieren.
Es kommt folgende Fehlermeldung "opccomn_ps.dll - Ungültige Klassenzeichenfolge" (siehe Anhang)
Was kann ich nun tun damit die Schnittstelle aktiviert wird und ich meine Variablen in PS anbinden kann?
Wenn ich einen lokalen Server in OPC Scout erstelle kann ich diesen einfügen und auch steuern.
kann ich meine Den aus dem TP auch irgendwie in den localServer schreiben?
Ich bin leider nur Anfänger in PS und stehe nun auf dem Schlauch
Vielen Dank und Schöne grüße
Solved! Go to Solution.
07-07-2017 06:37 AM
Hallo sepr,
du hast versucht, einen OPC UA Server über die OPC Classic-Schnittstelle zu konfigurieren.
Bitte benutze den eigens für OPC UA erstellten Schnittstellenbaustein OPCUA.
Dort wird dann nur noch der Servername eingetragen in der Form
opc.tcp://192.168.172.5:4870
IP Nummer und Port sind natürlich nur Beispiele. Das sollte dann funktionieren.
Um den richtigen Namensraum der Daten/Items auf dem OPC UA Server herauszubekommen kannst du z.B. das Programm UA Expert verwenden. Das ist frei verfügbar.
Bitte stelle auch sicher midesten die Plant Simulation Version 13.1.2 installiert zu haben.
Viel Erfolg
gepi