Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Pausieren der Quelle rückgängig machen

Creator
Creator

Hallo liebe Community,

 

für mein Simulationsmodell ist es erforderlich, das die Quelle nicht kontinuierlich produziert, sondern abhängig vom Füllstand der nachgelagerten Bandabschnitte. Die Produktion soll so lange unterbrochen werden, bis die Teileanzahl auf den Bandabschnitten die max Anzahl wieder unterschreitet.

Hierzu habe ich zwei Methoden entworfen

 

 

methode2.PNG

Diese Methode zählt zunächst alle BEs auf den Bandabschnitten zusammen und gibt sie in einer Variable aus.

mehode1.PNG

Diese Methode soll die Quelle eigentlich nur solange pausieren lassen, bis die Anzahl der Umlaufenden BEs < 20 ist. Das Problem ist aber das die Quelle in den Pausen Zusatand geht aber nicht mehr aus dem Zusatand raus kommt.

 

Wie müsste man die Methode erweitern oder verändern, damit es funktioniert?

 

Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung

 

Gruß

Hatice

2 REPLIES

Re: Pausieren der Quelle rückgängig machen

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor
die erste Methode sieht wie eine Observermethode aus.
Integrieren Sie die zweite Methode einfach in die erste, damit sie aufgerufen wird, wenn sich der Wert von maxkapazität ändert.
Oder sie machen die zweite Methode auch zu einer Observermethode (globale variable maxkapazität --> Attribut wert)
Steffen Bangsow
freelance simulation specialist  
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net

Re: Pausieren der Quelle rückgängig machen

Creator
Creator
Vielen Dank klappt wunderbar Smiley Happy