Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

Problem with installation

Experimenter
Experimenter

Hallo zusammen,

 

ich muss für die Uni auch eine Simulation erstellen. Über den Link habe ich eine Datei heruntergeladen, die wie folgt benannt ist "PlantSimStudent.lic.zip".

Die Datei - auch entpackt -  lässt sich leider nicht öffnen. Was muss ich tun?

Ich nutze meinen Firmenrechner und habe auch schon den Support kontaktiert aber die kommen leider auch nicht weiter.

Kann mir jemand helfen? Ich würde mich sehr freuen!

Viele liebe Grüße!

 

Carola

1 REPLY 1

Re: Problem with installation

Solution Partner Valued Contributor Solution Partner Valued Contributor
Solution Partner Valued Contributor
Hi Carola

It is possible that the download is corrupted. You might try downloading it again. Otherwise, if it is a student license, you can attach it in a reply within the topic so that someone can have a look at at.
Regards, Hermias