Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Probleme mit Liftanimation und Steuerung im Lager

Experimenter
Experimenter

Hallo zusammen,

 

könnt ihr mir beim folgenden Problem helfen, bei welchem ich nicht weiterkomme.

 

Ich möchte in meinem Modell das der Lift zu der jeweiligen richtigen Ebene hochfährt und dem Fahrzeug das Fördergut übergibt. Das Fördergut soll dann im nächsten Schritt dem richtigen Fach zugeordnet und eingelagert werden. Das versuche ich momentan erstmal nur für diese 3 Ebenen darzustellen.

 

Unbenannt.PNG

 

Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.

1 REPLY 1

Betreff: Probleme mit Liftanimation und Steuerung im Lager

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

Hallo Joe47,

 

Jeder Ebene ist ein Weg-Objekt zugeordnet. Die Höhe des Weg-Objektes bekkommen Sie mit:

var Position := WegObjekt._3D.Position
var TargetHeight  : length := Position[3]

Das Objekt Lager vom Typ Store hat die Methode getAnimationPoint. Damit lässt sich die Stop-Position des fahrzeuges berechnen:

// Bestimmung der X-Position
for var i := 1 to Lager.XDim loop
	var point := Lager._3D.getAnimationPoint(i,1)
	// eventuell Point[1] in einer Positionstabelle zwischenspeichern
       // damit die Position nicht jedesmal neu bestimmt werden muss
next

// Bestimmung der Z-Position
for var i := 1 to Lager.ZDim loop
	point := Lager._3D.getAnimationPoint(1,i)
	// Point[3] in einer Positionstabelle zwischenspeichern 
next

Ich hoffe das hilft Ihnen weiter.

Ähnliche Funktionen finden Sie auch in der Bibliothek HBW, welche offen, also für jedermann zugänglich ist.

 

Mit freundlichen Grüßen

GG

Regards
GG

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Did you like the answer? Then click the Thumbs Up button.
Did the answer solve your problem? Then accept the answer as solution