Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Rufsteuerung für Aufzug

Pioneer
Pioneer

Hallo liebe Community,

 

Hallo Community,

 

ich möchte eine Rufsteuerung implementieren, habe dabei aber einige Schwierigkeiten.

Im Anhang ist ein Bild meines Fahrstuhls.

1. In den Quellen werden BEs erzeugt, mit den Attributen Zieletage 1,2 oder 3.

2. Gelangen diese in den Puffer, wird ein Tabelleneintrag erstellt

3. Was ich nun gerne tun würde ist, dass der Aufzug sieht, dass ein "Ruf" ausgelöst wurde, und in die Etage fährt, aus dessen ein Ruf ausgelöst wurde

4. Anschließend soll der Aufzug erkennen, wo das Ziel des BEs liegt

5. Danach soll die Tabelle durchsucht werden, auf alle BEs, die einen Ruf ausgelöst haben und in gleicher Richtung liegen.

6. Anschließend kann ein neuer Ruf bearbeitet werden

 

Das Schreiben bzw. verketten solcher Methoden bereitet mir extreme Schwierigkeiten.

Kann mir jemand helfen, dies zu realisieren?

Ich wäre sehr sehr dankbar

 

Viele Grüße

1 REPLY 1

Re: Rufsteuerung für Aufzug

Solution Partner Phenom Solution Partner Phenom
Solution Partner Phenom

You could consider to create an Observer for the attribute YDim of the table containing the requests. The control in question will then be triggered when a new request is added and when a request is removed from the list.

 

 


Gert Nomden
Senior Consultant | Tecnomatix Product Manager
cardsplmsolutions.com