Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Runde Förderstrecke

Pioneer
Pioneer

Hallo!

 

Wie kann ich eine runde Förderstrecke (Halbkreis) modellieren? Wenn ich Stützpunkte  anhänge, bekomme ich zwar einen Winkel von 180°, jedoch hat die Förderstrecke dann eine eckige Geometrie und setzt sich aus geraden Teilstrecken zusammen. Ich hätte jedoch gerne einen Halbkreis. Danke für die Hilfe!

 

Beste Grüße,

 

Markus_W

2 REPLIES

Re: Runde Förderstrecke

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

Hi M_W,

 

wenn sie beim Anhängen von Stützpunkten die <Strg>-Taste drücken, werden Kreisbögen erzeugt. Die genaue Parametrierung kann über die angezeigte Dialogbox erfolgen.

 

Viele Grüße,

Ralf Tobel

Regards,

Ralf
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Did you like the answer? Then click the Thumbs Up button.
Did the answer solve your problem? Then accept the answer as solution.

Re: Runde Förderstrecke

Pioneer
Pioneer

Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort!