Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

SQL/ ODBC Export Datetime Access

Experimenter
Experimenter

Hallo zusammen,

 

für verschiedene Auswertungen wäre es sinnvoll, wenn ich die verschiedenen Zeitstempel (Datetime) die in meiner Simulation aufgenommen wurden nach Access exportieren könnte.

Dies gelingt mir momentan nur als "String" mit dem folgenden Befehl über eine ODBC-Schnittstelle:

 

sql:="INSERT INTO Import (Bekanntheitstermin) Values ("+to_str(Produktionsdaten["Bekanntheitstermin",i])");
(kann sein das beim kürzen etwas verloren gegangen ist, aber der Sinn sollte hervorgehen)

 

Wenn ich jetzt bei Access einstelle, dass ein Datum geschrieben werden soll, dann sagt mir SQL das ein Data dismatch vorliegt, also die Formate nicht passen, da ich ja einen String schreibe.

 

Ich habe jetzt schon lange herumprobiert und bin so auf das Forum hier auch gestoßen.

Vielleicht kann mir jemand helfen. 

Vielen Dank


 

1 REPLY

Re: SQL/ ODBC Export Datetime Access

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Sie müssen sich die Zeitformate ansehen.

Access speichert die Zeit als Fließkommazahl, wobei ganze Zahlen Tage seit dem 30. Dezember 1899 sind.

In Plant Simulation ist eine ganze Zahl eine Sekunde. Sie müssen deshalb die Zeitwerte von Plant Simulation umrechnen, wenn Sie diese in Access weiter verwenden wollen.

 

Steffen Bangsow
freelance simulation specialist  
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net