Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Schichtkalender und Berechnung der Durchlaufzeit

Pioneer
Pioneer

Hallo Zusammen,

 

ich verwende einen Schichtkalender (Arbeitszeit: MO-FR 6:00-13:00)

und berechne auch die Durchlaufzeit der zu produzierenden Maschinen mithilfe von Methoden (in Tagen).

Bei der Durchlaufzeit kommen teilweise etwas erhöhte Werte vor, daher frage ich mich, ob Plant Simulation trotz Schichtkalender das Wochenende mit in die Durchlaufzeit einbezieht, weil die zu produzierenden Maschinen über das Wochenende an der Einzelstation stehen.

 

Kann das sein?

6 REPLIES

Betreff: Schichtkalender und Berechnung der Durchlaufzeit

Gears Phenom Gears Phenom
Gears Phenom

Hallo HannahLou,

ich weiß nicht genau, was Du mit "die Durchlaufzeit der zu produzierenden Maschinen mithilfe von Methoden" berechnen meinst, berechnest Du sie jetzt selbst, oder nutzt Du z.B. die Senke?

Die Durchlaufzeitstatistik der Senken ignoriert jedenfalls den Schichtkalender, die LifeTime (LT) ist bei Senken mit und ohne Schichtkalender identisch. Dieser wird nur zur Berechnung des Durchsatzes pro Stunde oder Tag herangezogen, hier zählt nur die Arbeitszeit laut Schichtkalender (falls angegeben).

Viele Grüße,
Alex

___________________________________________________________
Alex Dilg, Consultant at SimPlan AG (www.SimPlan.de)
This post was good and/or helpful to you? Please provide some Kudos, thank you!

Betreff: Schichtkalender und Berechnung der Durchlaufzeit

Pioneer
Pioneer
Ich habe eine Methode geschrieben, um die Durchlaufzeit zu berechnen. Diese habe ich dann in die Einzelstationen eingefügt. Dort wird dann die Eintrittszeit und Austrittszeit berechnet. In den Einzelstationen ist auch der Schichtkalender eingefügt. Ich habe mich gefragt, wenn das BE über das Wochenende (an dem nicht gearbeitet wird) an der Einzelstation steht, ohne bearbeitet zu werden, ob das mit in die Durchlaufzeit gerechnet wird.

Betreff: Schichtkalender und Berechnung der Durchlaufzeit

Phenom
Phenom

This depends on how your methode(s) calculate the throughput time.

 

If you calculate the time through the delta of exit/ -entry timestamps,then the

 

pause time (WE)  is included.

 

 

 

Betreff: Schichtkalender und Berechnung der Durchlaufzeit

Pioneer
Pioneer
Yes, that's the way I calculated the time.
How can I change it, so the pause time is not included?

Betreff: Schichtkalender und Berechnung der Durchlaufzeit

Gears Phenom Gears Phenom
Gears Phenom

Use calculateWorkingDuration on the ShiftCalendar, like this:

grafik.png

Find the example model attached.

Regards,
Alex

___________________________________________________________
Alex Dilg, Consultant at SimPlan AG (www.SimPlan.de)
This post was good and/or helpful to you? Please provide some Kudos, thank you!

Betreff: Schichtkalender und Berechnung der Durchlaufzeit

Pioneer
Pioneer
Thanks!