Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Simulationsgrundlage Modulare Montage

Experimenter
Experimenter

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

ich möchte für eine Bachelorarbeit einen Simulationgrundlage für das Konzept "Modulare Montage" erstellen. 

 

Meine Anforderungen an das System sind:

 

*es muss eine freie verkettung der Montagestationen möglich sein

*es müssen mehrere Produktvarianten erstellbar sein, welche in der Produktion unterschiedliche Stationen anfahren und diese mit unterschiedlichen Zeiten pro station durchlaufen

*es muss eine Schleife erstellbar sein, die erst die Montageeinheiten in der Simulation erstellt, dann eine Produktionsroute festlegt, welche aber nach jedem Produktionsschritt die Produktionsroute anhand der Produktdaten und der Montagestationsstatus neu auslegt, bis alle Produktionsschritte durchgeführt wurden und das fertige Produkt in der Senke landet. Beispiel:

(Quelle->Routing->Transport->Bearbeitung(1)->Routing->Transport->Bearbeitung(2)->...->Routing->Transport->Bearbeitung(n)->Senke)

*Das Bedeutet nicht jede Produktvariante durchläuft die gleiche Produktionsroute sondern wählt nach jedem Bearbeitungsschritt(n) eine Montagestation die nicht besetzt ist

*Desweiteren wäre es gut wenn man den Produkten einen Vorranggraphen hinzufügen könnte, welcher dem Routing vorgibt in welchen möglichen Reihenfolgen die Montagestationen angefahren werden müssen oder können. Die Entscheidung welche Reihenfolge gewählt wird hängt von dem Status der Montagestation ab.

*Ebenso müssten Pufferstationen eingebaut werden vor den Montagestationen um die Auslastung zu sichern

 

Zur weiteren Erläuterung habe ich einen Artikel zum Thema hinzugefügt.

 

Meine Frage nun, ist eine solche Simulation mit der Software Tecomatix Plant Simulation oder FactoryFlow möglich?

 

Vielen Dank für die Antworten.

 

1 REPLY 1

Re: Simulationsgrundlage Modulare Montage

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

eindeutig Plant Simulation; es ist ohne Probleme möglich, Montageinhalte (basierend auf Teil und Bearbeitungsstand) dynamisch zu definieren

Steffen Bangsow
freelance simulation specialist  
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net