Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Umsetzer über Kreuz betreiben

Creator
Creator

So, aller guten Dinge sind drei!

 

Auf dem Bild  ist eine Anlage zu sehen.

Unbenannt.PNG

 

Der Umsetzer soll jetzt lediglich folgendes tun:

 

- unbearbeitetes Teil (grau) wenn Anlage frei ist bei 1 einschleusen und bei 3 ausschleusen

- bearbeitetes Teil (grün) immer von 2 nach 0 durchlassen

 

Unbenannt.PNG 

 

Der Umsetzer blockiert jetzt momentan immer meine fertigen Teile weil ein unbearbeitetes Teil auf dem Umsetzer gepuffert wird. Ich habe schon allerhand if_then Geschichten probiert...ohne Erfolg bisher.

3 REPLIES 3

Re: Umsetzer über Kreuz betreiben

Phenom
Phenom

Was genau sind 0,1,2,3 ?

Re: Umsetzer über Kreuz betreiben

Creator
Creator

Die Bezeichnung, die Plant Simulation für die Seiten des Umsetzers vorgibt Smiley Happy

 

Unbenannt.PNG

Re: Umsetzer über Kreuz betreiben

Hallo Simulator3,

 

eine Billiglösung, um die Kreuzung von den unbearbeiteten Teilen frei zu halten, ist:

Den Ausgang der Förderstrecke sperren, sobald ein unbearbeitetes Teil in die Anlage einfährt (z.B. heckgetriggerte Ausgangsteuerung an der Förderstrecke) und diesen Ausgang wieder aufmachen, wenn die Anlage leer geworden ist (z.B. heckgetriggerte Ausgangsteuerung an der Anlage).

In einer Init-Methode muss der Ausgang dann geöffnet werden.

 

Grüße

Andreas

 

Unbenannt.PNG