Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

VSM Schleifen

Pioneer
Pioneer

Liebe Community, 

 

Ich würde gerne in PlantSim abbilden, dass im Verlauf des Wertstroms eine Station nochmals angefahren wird, quasi das Produkt eine Schleife zurück macht. (Vgl. Bild Schleife)

Leider bekomme ich eine Fehlermeldung (vgl. Bild Fehlermeldung) wenn ich das versuche darzustellen, auch wenn ich die Produkte die jeweils durch Assembly laufen unterschiedlich benenne. 

 

Hier meine Frage an euch: wie stellt ihr diese Situation dar zum zu berücksichtigen, dass auf einer Station mehrere Produktschleifen laufen und dazwischen jeweils gerüstet werden muss? 

Habe aktuell 2 Prozesse erstellt, und die Verfügbarkeit entsprechend den bekannten Zeiten aufgeteilt, jedoch macht diese Eingabe das Modell sehr starr gegenüber Veränderungen. 

 

Falls jemand dieses Szenaio anders darstellt, wäre ich über einen kurzen Austausch sehr dankbar. 

 

Daher vielen Dank im Voraus 

Lisa

 

1 REPLY 1
Highlighted

Re: VSM Schleifen

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

Hallo Lisa,

 

könntest du dein Modell auch hochladen?

 

Viele Grüße,

 

Igor

Kind regards,

Igor
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Did you like the answer? Then click the Thumbs Up button.
Did the answer solve your problem? Then accept the answer as solution