Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Value stream mapping: Auftragsprotokoll als Excel ausleiten

Pioneer
Pioneer

Hallo, 

 

ich habe ein recht simpel erscheinendes Problem: 

 

Ich würde gerne mit den Daten, die ich aus der Simulation gewinne in Excel weiterarbeiten und daher die Tabelle unter Customer > Statistik > Auftragsprotokoll ausleiten.

 

Bisher habe ich versucht über einen Befehl customer.Auftragsprotokoll oder ähnliches diese Tabelle anzusteuern und die Informationen selbst zu konstruieren, was beides ohne gewünschtes Resultat blieb. Der Ansatz die BEs zu plotten, die dazu über den Customer laufen, war nicht erfolgreich, da der Integer dauerhaft auf 0 steht.

 

Da das Auftragsprotokoll ja von PlantSim erstellt wird, muss es ja grundlegend auch möglich sein, es über eine Methode manuell zu erstellen, oder sogar direkt auszuleiten.

 

Daher würde ich mich sehr freuen, wenn jemand einen anderen Lösungsvorschlag dazu hat.

 

Danke schonmal im Voraus

 

Lg Lisa 

1 REPLY

Betreff: Value stream mapping: Auftragsprotokoll als Excel ausleiten

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

Hallo Lisa314,

 

Sie können die Tabelle Orders_Table exportieren:

var Filename : string := "D:\TEMP\Test.xlsX"
var isOk : boolean := Customer.Orders_Table.writeExcelFile(Filename, "Protocol", true)
if isOk then
	// everything is ok
else
	// there was a bug
	debug
end

Ich hoffe das hilft Ihnen weiter.

 

Mit freundlichen Grüßen 

GG

Regards
GG

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Did you like the answer? Then click the Thumbs Up button.
Did the answer solve your problem? Then accept the answer as solution