Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

Verteilte Simulation - Ausnahmefehler

Pioneer
Pioneer

Hallo,

 

ich möchte mit Hilfe des GAAssistenten eine Reihenfolgeoptimierung durchführen und den Optimierungsprozess beschleunigen, indem ich alle 4 Kerne meiner CPU nutze. Wenn ich den auf dem Reiter Verteilung das entsprechende Häckchen setze und einen localhost mit n Kernen hinzufüge, zeigt er mir 8 zur Verfügung stehende Kerne an - ich schätze Plant Sim erkennt 4 physische und 4 logische Kerne - soweit so gut.

Wenn ich auf Test klicke erscheint jedoch eine Fehlermeldung:

"Fehler: Ausnahmefehler aufgetreten"

 

Worin liegt die Fehlerursache?

Ich nutze Version 14.0 mit einer educational Lizenz.

3 REPLIES 3

Betreff: Verteilte Simulation - Ausnahmefehler

Phenom
Phenom

Müssen vielleicht die dcom-Einstellungen angepasst werden?

(Ob das auch "nur" für localhost wichtig ist, weiß ich nicht)

 

Siehe Hilfe:

"DCOM"

"DCOM für den Remotezugriff konfigurieren"

__________________________________
Have a look in the help before asking.
EDAG-PS: https://www.edag-ps.de/

Betreff: Verteilte Simulation - Ausnahmefehler

Pioneer
Pioneer

Danke für deinen Hinweis Trumpf. Ich habe mir die Hilfe angeschaut und bevor ich überhaupt etwas konfiguriert habe, ist mir aufgefallen, dass ich Plant Sim nicht als Administrator ausgeführt habe. Ein Neustart hat Abhilfe verschafft und nun ist der Test sowie die eigentliche Optimierung erfolgreich möglich.

Betreff: Verteilte Simulation - Ausnahmefehler

Phenom
Phenom
OK, Administrator hat wahrscheinlich alle Rechte für die DCOM-Einstellungen. Verteilte Simulation geht aber grundsätzlich auch ohne Administratorrechten.
__________________________________
Have a look in the help before asking.
EDAG-PS: https://www.edag-ps.de/