Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Werker Aufträge organisieren

Creator
Creator
Hallo Community,

ich habe 2 Anlagen, die von einem Werker bedient werden müssen, simuliert. Bei jeder Anlage handelt es sich um mehrere Prozessschritte, die teilweise Werker erfodern und Teilweise automatisch laufen.

Aber da die beiden Anlage weit und unabhängig von einander sind, werden die Aufträge dem Werker nicht optimal zugeordnet.

Aktuell läuft der Werker zwischen den beiden Anlagen für jeden Zyklus 4 mal hin und her. Er sollte aber ein Zyklus an einer Anlage komplett beenden dann zur der anderen Anlage gehen.

Wie kann man das hinbekommen, dass der Werker nicht oft zwischen den beiden Anlagen pendelt sondern, dass er für die nächst drei kommenden Aufträge an der aktuellen Anlage warten und nicht zur zweiten Anlage zu laufen.

Danke im Voraus!

Beste Grüße
Sardini
1 REPLY 1

Re: Werker Aufträge organisieren

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Das können Sie mit einer Broker - Import-Request-Steuerung regeln (siehe Broker - Steuerungen). Erstellen Sie sich eine Sequenz für den Werker (Abfolge der Stationen). In der Steuerung akzeptieren Sie dann nur die Anfrage, die zu Ihrem Ablauf passt.

 

Hier ist ein Beispiel:

 

http://www.bangsow.eu/detail_en.php?id=811

 

Steffen Bangsow
freelance simulation specialist  
web: www.bangsow.eu
mail: steffen@bangsow.net