Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Werte in Tablle übertragen - Tabelleninhalt löschen

Creator
Creator

 

Guten Tag,

 

ich habe drei allgemeine Fragen.

 

1) Mit welchem Befehl kann ich einen innerhalb einer Methode berechneten Wert in eine Tabelle schreiben?

 

2) Wie kann ich den kleinsten Wert aus einer Spalte in einer Tabelle ermitteln und mir die Zeile dieses Wertes ausgeben lassen?

 

3) Mit welchem Befehl kann ich alle Werte einer Tabelle löschen?

 

Beste Grüße

 

Johann

 

1 REPLY 1

Re: Werte in Tablle übertragen - Tabelleninhalt löschen

Phenom
Phenom

@1 z.B. Tabelle[spalte,zeile]:=wert

@2 z.B. Tabelle.min({1,1}..{*,*})   --Tabelle.ZeigerX/ZeigerY Werte auf die ensprechende Zelle gesetzt

@3 z.B. Tabelle.löschen