Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Worker

Experimenter
Experimenter

Hallo,

 

ich habe ein System mit 3 Arbeitsplätzen und 3 Maschinen. Jetzt will ich das nur ein Worker diese 3 Maschinen bedient. Wie geht das?

 

ich brauch dringend Hilfe.

Vielen Dank im Voraus

 

Mit freundlichen Grüßen

Michael

3 REPLIES 3

Betreff: Worker

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

Hallo MIchael,

 

WerkerPool einsetzen, in der Erzeugungstabelle einen Werker definieren

An jede Maschine einen Arbeitsplatz einsetzen, Importer aktivieren.

Broker einsetzen.

Fertig

 

Gruß

 

GG

Regards
GG

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Did you like the answer? Then click the Thumbs Up button.
Did the answer solve your problem? Then accept the answer as solution

Betreff: Worker

Experimenter
Experimenter

Okay vielen Dank.

Was heißt Importer`?

Und wie definiere ich welche Machine von den beiden hinteren zu erst abgearbeitet werden soll?

 

Gruß

Michael

Betreff: Worker

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

Hallo Michael,

 

Bei der Einzelstation muss der Importer aktiviert werden (Registerkarte Importer) damit die Dienste angefordert werden.

 

Sollen Maschinen bevorzugt behandelt werden, so kann evtl. mit der Priorität gearbeitet werden.

 

Gruß

 

GG

Regards
GG

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Did you like the answer? Then click the Thumbs Up button.
Did the answer solve your problem? Then accept the answer as solution