Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Zeierfassung in bestimmte Zonen/Bereichen

Experimenter
Experimenter

Guten Tag, 

 

ist es möglich in den die Zeit in bestimmten Bereich zuerfassen. Das bedeuet nicht, die gesamte Durchlaufzeit zuerfassen, sondern nach jedem Arbeitabschnitt. 

 

In Abbildung ist ein Repackingprocess/Konfektionierprozesse dargestellt. Das unterteilt sich in:

 

Rohwarenversorgung

Kartonagenmittelversorgung

Zwischenlagerung

Konfektionierung

Einlagerung ins Lager

 

Ich möchte die Zeit für die Bereich einzeln erfassen und später zusammen addieren?

 

Danke im Voraus!

 

1 REPLY

Re: Zeierfassung in bestimmte Zonen/Bereichen

Phenom
Phenom

For each area of interest you can set a start time stamp to the Mu when entering the

the area and calculate the throughput time at the end of the area.

 

Here for you have to create (a) user defined attribute(s) for the time stamps ( e.g. start0, throughput0 etc.)

 

and set these attributes in an entry method at the beginning / end of your area

 e.g.

@.start0:=eventcontroller.simtime;

 

@.throughput0:=eventcontroller.simtime-@.start0;