Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

sortieren "auf" und "ab"

Pioneer
Pioneer

Guten Tag, soweit ich weiß ist eine Mehrstufige Sortierung einer Tabelle nicht möglich.

Oder gibt es hier irgendwelche Tricks und Kniffs?

 

ich stelle mir solch einen Befehl vor:

 

Tabelle.sortieren(1, "auf", 12, "ab", 5, "auf");

Priorität von vorne nach Hinten, analog wie bei Excel...

 

Gibts hier Ansätze?

3 REPLIES

Re: sortieren "auf" und "ab"

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

In einem Schritt ist dies tatsächlich nicht möglich, wohl aber in mehreren Schritten:

 

Tabelle.sortieren(5, "auf")  -- unwichtigstes Kriterium zuerst

Tabelle.sortieren(12, "ab")

Tabelle.sortieren(1, "auf")  -- Hauptsortierkriterium als letztes

 

Das funktioniert, da Plant Simulation ein stabiles Sortierverfahren verwendet.

_________________________________________________________________
Did you like the answer? Then click the Thumbs Up button.
Did the answer solve your problem? Then accept the answer as solution.

Re: sortieren "auf" und "ab"

Sie meinen, dass ein mehrstufiges sortieren in unterschiedlicher Richtungen nicht möglich ist, ja?

Mit der selben Sortierreihenfolge ist es genau wie bei Excel möglich:

Tabelle.sort(1,2,3,"up")

In manchen Fällen kann man die Daten einer Spalte ja recht einfach so verändern, dass eine Sortierung in einer Richtung möglich ist, indem man  die Werte negiert.

Highlighted

Re: sortieren "auf" und "ab"

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

Genau das meinte ich...

_________________________________________________________________
Did you like the answer? Then click the Thumbs Up button.
Did the answer solve your problem? Then accept the answer as solution.