Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

verbindung zu Oracle11g Datenbank

Creator
Creator

Hallo zusammen,

nachdem meine Versuche mit der ODBC Schnittstelle eine Datenbankverbindung zu einer Oracle-Datenbank aufzubauen gescheitert sind (Microsoft DBs haben funktioniert), versuche ich nun über die Oracle11g-Schnittstelle auf die Oracle-Datenbank zu kommen. Leider scheitert es hier schon im Schnittstellen-Dialog. Sobald ich im Oracle11g-Dialog auf "Anmelden" klicke, kommt die Fehlermeldung: "LoadLibrary("orasql11.dll"): %1 is not a valid WIN32 application."

 

Hat jemand eine Idee?

 

--> getestet mit PlantSimulation 12.2 und 13.0

--> Oracle SQL Developer ist installiert und hat eine Verbindung

--> Oracle 11g Client hab ich auch installiert

 

 

Gruß Fabian

(Siemens Stuttgart)

1 REPLY

Re: verbindung zu Oracle11g Datenbank

Siemens Phenom Siemens Phenom
Siemens Phenom

Hallo Fabian,

Ich nehme an dass eine 64-bit Version von Plant Simulation verwendet wird. Dann muss auch der Oracle-Client in der 64-bit Version installiert sein. Bitte nicht von WIN32 irritieren lassen, das hat nichts mit 32 oder 64 bit zu tun. Aber auf jeden Fall liegt der Oracle Client (orasql11.dll) nicht in der gleichen Architektur vor (32 oder 64 bit) wie Plant Simulation.

Regards,

Ralf
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Did you like the answer? Then click the Thumbs Up button.
Did the answer solve your problem? Then accept the answer as solution.