Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

vsm parallelstationen arbeiten nicht

Pioneer
Pioneer

Hallo,

 

ich bräuchte dringend eure hilfe.

Habe einen Wertstrom aufgebaut aber bei den Parallelstationen arbeitet immer nur eine Station und es baut sich somit eine warteschlange auf.

 

Wieso ist das so?

 

mfg

2 REPLIES 2

Re: vsm parallelstationen arbeiten nicht

Siemens Legend Siemens Legend
Siemens Legend

Hello Christian,

 

for production order balancing the connection between the supermarkets and the parallel production processes need to go through the PPS. Only the PPS provides a load balancing for production orders. If you connect the supermarket directly to several processes with the same production capabilities (i.e. same products) then always the first process receives the orders as you see in your current model.

to get your VSM model running as expected you need to connect the supermarkets to the PPS object and then the PPS to the parallel processes.

Your connection pattern should look like this attached picture.

vsm_infoConnectionSupermarket.png

 

Then I have seen a wrong parametrization in one of the supermarkets. The initial value for a product is 1 but you need start values higher than the reorder level per product.

A general remark for supermarkets: The difference between maximum stock level and the reorder level of 1 seems to work here, but in general it might cause problems. Think of several smaller transfer units coming to the supermarket to fill it up. In the meantime some incoming order may already reduce the stock, using the content of the first delivery. In this situation the supermarket will not reach the reorder level and therefore no reordering of materials will be done.

 

Regards

gepi

Re: vsm parallelstationen arbeiten nicht

Pioneer
Pioneer

Hallo,

 

vielen Dank für die antwort.

 

Habe das Programm nun mal versucht mit normalen Puffern aufzubauen und es funktioniert soweit ganz gut.

 

nur habe ich das problem dass sich in der Warenannahme so eine lange Warteschlange bildet obwohl die warenannahme ja nicht viel zu arbeiten hat.

 

Ein weiteres Problem ist, das wenn ich beim Kunde in das Auftragsprotokoll schaue die Auftragsdauer bis zur auslieferung sehr lange dauert. wenn man die auftragsdauer statisch berechnet befindet man sich bei ca 3.5 tagen.

 

vielleicht hast du ja wieder eine Antwort für mich

 

mfg