Reply

Solid Edge 2D free


Hola. En el día de hoy estuve descargando su programa desde la plataforma de Siemmens.
Logré descargarlo en Inglés. Al instalarlo, aparece una ventana que no me permite
avanzar, en dicha ventana sale este término:"Internal Error 2738". Ello que significa?
¿Como se puede corregir dicho error?. gracias por su solución. Mi sistema es Windows
Vista SP3. Es posible subsanar dicho error.
Jorge Enrique Quintero Bautista
Subteniente Cuerpo de Bomberos Voluntarios Florida
3 REPLIES

Re: Solid Edge 2D free

Jorge,
Is this an error when trying to download? Or is this an error when trying to
install the software after you have downloaded it?
Regards,
Rick B.

Re: Solid Edge 2D free


Amigo Rick. El proceso es como sigue:
1. La descarga del programa 2dFree ocurre sin problemas. Descarga completo.
2. Al dar click sobre el ícono de descarga funciona y empieza el proceso de instalación.
3. Aparece la pantalla de bienvenida le doy próxima.
4. Aparece la pantalla indicadora del sitio donde se van a guardar los archivos
y le indico: c:\programfiles\SolidEdge2dFree y le doy próxima.
5. Realiza la extracción de los archivos sin problemas y le doy próxima.
6. Inicia la instalación y allí, a los pocos segundos de iniciada aparece una pantalla
indicando "Internal error 2738" y no permite seguir la instalación y esta se finaliza
al salir una pantalla indicando que no se pudo continuar.
Para tu claridad, mi sistema operativo es Windows Vista Home Premium 2007. Servipack
1 de 32 Bits.
Tengo gran interes en el programa. Mucho agradecerís tus consejos y posible soluciones.
Gracias infinitas.
Subteniente Jorge Enrique Quintero Bautista.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Florida - Valle del Cauca - Colombia


"Ricky Black" wrote:
>Jorge,
>Is this an error when trying to download? Or is this an error when trying
>to
>install the software after you have downloaded it?
>
>Regards,
>Rick B.
>
>

Re: Solid Edge 2D free

Jorge,
You are having a problem with the installshield. This is a Microsoft
component we use for installing the software.
Make sure you are logged in as an administrator and then do the following.
Click Start, click All Programs, click Accessories, right-click Command
Prompt, and then click Run as administrator.
Run the following command:
regsvr32 vbscript.dll
Press
Dismiss the dialogs. Reboot and then try to install again.
Regards,
Rick B.