日本語での投稿はこちらへ

Siemens Pioneer Siemens Pioneer
Siemens Pioneer
日本語での投稿も受け付けます。
こちらのスレッドにいれてください。
11 REPLIES

Re: 日本語での投稿はこちらへ

Siemens Pioneer Siemens Pioneer
Siemens Pioneer
マックで使えますか?

Re: 日本語での投稿はこちらへ

Siemens Pioneer Siemens Pioneer
Siemens Pioneer
Parallelを入れたら動きました。正式サポートじゃないみたいですけど、とりあえずつかえてるからいいかな。

パーツの色について

N/A
パーツを作成したあと、それと対称のパーツを作成するのに鏡映コピーしました。
そのコピーしたパーツの色が紫色になったのですが、どうしてでしょうか?
ほかのパーツと同じグレーにすることが可能でしょうか?

アセンブリで部品の組み合わせ状態を確認するためパーツごとに色を変えたいのですが、
可能でしょうか?
可能であれば方法はどうすればよいのでしょうか?

Re: パーツの色について

Siemens Pioneer Siemens Pioneer
Siemens Pioneer
鏡映コピーの件

コピーした後に「作図補助要素」になってしまったようですね。

コピーした手順を教えていただけますか?

1)最初のパーツを作成して保存
2)新規のパーツファイルを作成
3)パーツコピーコマンドを選択
4)コピー元のパーツとして、最初のパーツを選択
5)開かれたダイアログボックス(パーツコピーのパラメータ)で「鏡映ボディ」を選択してOK

という感じでしょうか?
この場合(5)の手順で「デザインボディとしてコピー」としてコピーすればソリッドのままコピーされると思います。

手順が違うようでしたらご指摘ください。

Re: パーツの色について

Siemens Pioneer Siemens Pioneer
Siemens Pioneer
アセンブリでの色変えについて

Solid Edgeでは、パーツそのものに色を付ける方法と、アセンブリの中でだけ色を表示させる方法があります。

※パーツそのものに色を付けるには
1)材質を指定する:その材質固有の色が設定されます。材質の設定は「プロパティ」の「材質テーブル」を使います。
2)パーツペインターを使う:「表示」タブにある「パーツペインター」というコマンドを使うと、個別の面やフィーチャー単位での色変えができます。また「ボディ」を選択するとパーツ全体の色を変えることができます。

※アセンブリ中で色を変えるには
上記の方法だとパーツそのものの色を設定しますので、同じパーツをアセンブリ中で複数使っているときには、すべて同じ色で表示されてしまいます。
これを避けて、一個ずつ色を変えるには次のようにします。
「表示」タブにある「スタイル」コマンドを使います。パーツを選択してからスタイルコマンドを実行して色を指定すると、選択したパーツの色だけを変えることができます。

以上です。

Re: 日本語での投稿はこちらへ

Siemens Master Siemens Master
Siemens Master
Sorry about the language translation "fail"... we are working on it.

Re: 日本語での投稿はこちらへ

N/A
Solid EdgeU¡H’ (WˆFhWfD~Y
Solid Edge’wÕY‹h Solid Edge’ �f (Y‹›ko J¢ØnSolidEdgen³ÔüL餻ó¹UŒfDjOfjŠ~‚]‚ ÞnwÕBn Solid Edge餻ó¹æüÆ£êÆ£ ¦£óɦLh:UŒZkðcfD~Y

Re: 日本語での投稿はこちらへ

Siemens Pioneer Siemens Pioneer
Siemens Pioneer
T•?D_`D_¹x
Y ~[“ ‡W QWfW~D …¹’º�gM~[“
ˆ�WQŒpSolid EdgeµÝüÈ å, ~gT#aO`UD
rmc2oprj.plm@siemens.com

体験版で初回起動

N/A
体験版で初回起動時に下記のメッセージが表示されます。

----------
Solid Edgeを初めて使用する際には、お客様のSolid Edgeのコピーライセンス
されていなくてはなりません。
----------

どう対処すればいいでしょうか。

OS:Windows 8 32bit