Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hola a todos.

Valued Contributor
Valued Contributor

Buenas tardes a todos.

Mi nombre es Cristian, estoy con esto de la programación hace poco, uso c++ y un poco de vb.net. Quiero comenzar a programar en alguno de estos lenguajes para automatizar Solid Edge, NX y Teamcenter. La idea es comenzar por SE pero el problema es que no tengo mucha idea, mire el manual que viene en la instalación pero aun sigo perdido. Logre hacer unas cosas básicas como extrusiones y movimientos.

Si alguien me podra dar una mano para comenzar se lo agradecería.

Desde ya muchas gracias.

Saludos cordiales.

 

I leave an English translation with the translator of google.

 

Good afternoon everyone.

My name is Cristian, I am with this programming recently, use c++ and some vb.net. I want to start programming in any of these languages ??to automate Solid Edge, NX and Teamcenter. The idea is to start by SE but the problemis that I have much idea, check the manual that comes with the installation but I'm still lost. Achieve do some basic things such as extrusions and movements.

If someone can give a hand to start I'd appreciate it.

From already thank you very much.

Best regards.

 

 

Posted by: Cristian Med
Post date: 11/7/2011 6:44:28 AM