abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Denksportaufgabe - überraschend gespiegelt

Siemens Genius Siemens Genius
Siemens Genius

Ein "Hallo" in die Runde!

 

Heute möchte ich mal wieder in Form einer Denksportaufgabe von einem interessanten Fall berichten, der mir schon wiederholt von Anwendern fragend vorgeführt wurde.

 

Dabei wurden mir Teiledateien, wie zum Beispiel die angehängte Datei spiegelung.par, vorgelegt, in denen sich Konstruktionsschritte unerwartet gespiegelt zeigten.

 

Das folgende Bildschirmfoto dokumentiert, dass der mittels "Ausprägung 2" erzeugte Zylinder plötzlich ein "Gegenüber" findet, obwohl hier gar keine Spiegel-Operation vorgenommen wurde (die "Ausprägung 1" zuvor definiert den Quader).

 

spiegelung.png

 

Wer weiß warum das hier so passiert und kann die Lösung benennen?

 

Wie immer vergebe ich für die richtige Antwort gerne ein "Als Lösung akzeptieren".

 

Neugierige Grüße

chrisko


Community Manager, Solid Edge
Teilnahmebedingungen | Jetzt Gast-Author werden!

Jetzt eine Solid Edge Zertifizierung erhalten!

2 ANTWORTEN 2

Betreff: Denksportaufgabe - überraschend gespiegelt

Legend
Legend
Turn the reflective plane off, in the view menu and the mirror goes away

Betreff: Denksportaufgabe - überraschend gespiegelt

Siemens Genius Siemens Genius
Siemens Genius

@rbhaskin,

 

Congratulations, that's the right answer! You have earned the "Als Lösung akzeptieren".

 

Richtig, einfach die Option "Prüfen > Analysieren > Reflexionsebene > Einblenden" deaktivieren, um diese virtuelle Spiegelung aufzuheben.

 

Mehr zu dieser Funktionalität findet Ihr hier:

 

http://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/110/se_help/#uid:xid597492

 

Danke für's Mitmachen

und beste Grüße

chrisko


Community Manager, Solid Edge
Teilnahmebedingungen | Jetzt Gast-Author werden!

Jetzt eine Solid Edge Zertifizierung erhalten!