abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Eigenschaften Ansicht / Anzeige anpassen

Legend
Legend

Hallo zusammen,

wir haben eine Frage bei der Aktualisierung von Zeichnungen (DFT).
Kann man Einstellungen in der Anzeige (Reiter) bei sehr großen Baugruppen (mehr als 40.000 Teile) schnell anpassen.
Beim Aufrufen der Anzeige benötigt SE hierbei nicht geladenem Haupt ASM mehr als eine Stunde.
Bei nicht angehangenem Haupt ASM nur 5 Minuten.

Wir möchten weitere Skizzen (für Schraffuren) anfügen.
Wie können wir dies beschleunigen ohne z.B. der Suche nach verlorenen Verknüpfungen.

Wir danken euch sehr für die Hilfe.

Gruß
Wolfgang

9 ANTWORTEN 9

Betreff: Eigenschaften Ansicht / Anzeige anpassen

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hallo @Wolfgang_1 

 

 

was genau meinst du da?

 

Inaktive/Aktive Zeichnungsansichten?

 

 

regards
Wolfgang

Betreff: Eigenschaften Ansicht / Anzeige anpassen

Legend
Legend

Hallo @hawcad,

beim Start (anklicken des Reiters) sind alle Teile aktiviert.

Wenn wir nun eine Skizze (oder par, asm) anwählen dauert es ca. 1 Stunde bis das angewählte Teil aktiv wird.

Dies ist sehr zeitaufwendig um Einstellungen vor zu nehmen.

Es geht uns darum dies zu beschleunigen.

 

Eine Idee wäre von uns hier die mögliche "Verknüpfungssuche" zu deaktivieren (wenn dies ein Grund ist).

 

Wir sind auch für alle Vorschläge offen die wir dann testen können um hier Zeit einzusparen.

 

Anmerkung:

Die Zeichnung besteht aus 2 Fenstern.

1x die Vorderansicht in der bereits alles bis auf Achsen und dem Hauptstahlbau deaktiviert ist (auch keine verdeckten Kannten sind hier aktiv)

Und 1x die Draufsicht als Schnitt generiert aus der Hauptansicht mit allen Teilen aktiv und im Zeichnungsrahmen für die eigentliche Zeichnungserstellung (Ableitung)

Betreff: Eigenschaften Ansicht / Anzeige anpassen

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hallo  @Wolfgang_1 

 

 

ich glaube ein Bild würde jetzt helfen.

 

Du verwendest Begriffe, die ich manchmal in die 3D Umgebung legen muss, dann wieder Dinge aus der Draft Umgebung.

Ich habe momentan noch nicht einmal eine klare Vorstellung, wovon Du eigentlich wirklich sprichst.

 

Bitte um klarere Formulierung und Bilder.

 

 

regards
Wolfgang

Betreff: Eigenschaften Ansicht / Anzeige anpassen

Legend
Legend

Hallo @hawcad,

hier nun das ganze mal in Bilder.

Wir versuchen die Eigenschaften einer View (Fenster / Ansicht) aufzurufen und benötigen hierfür sehr viel Zeit.

001.pngDFT Fenster über Eigenschaften002.PNGEigenschaften auf Anzeige wechseln003.PNGIn Anzeige Datei anwählen

Betreff: Eigenschaften Ansicht / Anzeige anpassen

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hallo @Wolfgang_1 

 

 

OK, jetzt wird es klarer.

 

Fragen:

 

  • die Draft ist aktiv oder inaktiv geöffnet?
  • die Teile sind vereinfacht oder nicht?
  • die Baugruppe sind vereinfcht oder nicht?
  • Kleinteile und Komponenten von Unterbaugruppen werden in höherer Ebene angezegit oder nicht?
  • wie viele Teile hat die Anlage überhaupt?

 

regards
Wolfgang

Betreff: Eigenschaften Ansicht / Anzeige anpassen

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hallo @Wolfgang_1 

 

 

und glatt vergessen:

 

  • Mehrkernnutzung wurde optimal eingestellt für die Draft?

 

regards
Wolfgang

Betreff: Eigenschaften Ansicht / Anzeige anpassen

Legend
Legend

Hallo @hawcad 

 

die Draft ist aktiv oder inaktiv geöffnet?

/// aktiv geöffnet

die Teile sind vereinfacht oder nicht und die Baugruppe sind vereinfcht oder nicht?

/// es werden vereinfachte Modelle in Solid Edge von extern eingefügt (STP, IFC)

/// die Modelle in Solid Edge selbt werden nicht mehr vereinfacht

Kleinteile und Komponenten von Unterbaugruppen werden in höherer Ebene angezeigt oder nicht?

/// es werden soweit als es möglich ist keine Kleinteile eingefügt nach Solid Edge. Anzeige nach oben ist möglich.

wie viele Teile hat die Anlage überhaupt?

/// über 40.000 ohne Gleichteile (dies ist für eine Anlager dieser Größe bereits wenig)

Mehrkernutzung optimal eingestellt?

/// Mehrkernnutzung ist angeschaltet / Optimal?

 

Betreff: Eigenschaften Ansicht / Anzeige anpassen

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hallo @Wolfgang_1 

 

 

 

wenn Du in den University Unterlagen des Jahre 2016 nachschaust (Knowledge Base), gibt es 4 Artikel zum Thema Draft.

Im letzten werden die optimalen Registry Einstellungen und deren Auswirkungen gezeigt.

 

https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Solid-Edge-Knowledge-Base/Drawing-View-Creation-Unde...

 

 

regards
Wolfgang

Betreff: Eigenschaften Ansicht / Anzeige anpassen

Legend
Legend

@hawcad 

okay das ist soweit ich es jetzt beurteilen kann bereits alles eingestellt.

Gibt es sonst noch etws was hier hilft.

 

Leider können wir keine Vereinfachungen in der Form das z.B. alle gleichen Träger nur 1 x vorkommen.

Wie beschrieben die Modelle kommen von extern.