abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Keine Fehlermeldungen mehr in Part-Skizze von Solid Edge 2019?

Creator
Creator

Hallo.

 

Wir nutzen seit 2003 Solid Edge in unserem Sondermaschinenbau und haben nun vor 2 Wochen von der ST10 auf die 2019 umgestellt. 

Wir haben jetzt festgestellt das bei uns SE2019 MP7 in der Skizze bei Part keine Fehlermeldung mehr angezeigt werden wenn die Skizze fehlerhaft ist (z.B. zwei Linie übereinander oder Profil nicht geschlossen). Da sich aber die Skizze nicht schließen lässt und keine Fehlermeldung angezeigt wird, steht man immer komplett im Dunkeln.

 

Habt ihr eine Lösung, fehlt eine Einstellung?

 

PS: Fehler ist an mehreren PC immer der gleiche. 

7 ANTWORTEN 7

Betreff: Keine Fehlermeldungen mehr in Part-Skizze von Solid Edge 2019?

Siemens Valued Contributor Siemens Valued Contributor
Siemens Valued Contributor

Guten Morgen SMBer,

ja, das Problem ist bekannt und wird mit dem nächsten Maintenance Pack 8 zur SE 2019 behoben sein.

 

Schönen Gruß

PHoh

 

PS: Wenn nichts schwerwiegendes dazwischen kommt sollte das MP Ende des Monats/Anfang nächsten Monats raus kommen.

 


Community Manager, Solid Edge
Teilnahmebedingungen | Jetzt Gast-Author werden!

Jetzt eine Solid Edge Zertifizierung erhalten!

Betreff: Keine Fehlermeldungen mehr in Part-Skizze von Solid Edge 2019?

Creator
Creator

Hm.

Okay, in der ST10 gab es das Problem aber nicht. Was ist den noch so an Fehlern bekannt die erst mit der MP8 oder später behoben werden? Ich frage weil wir überlegen zurück auf die ST10 zu gehen, da bei uns ist Ende Mai die Wartung ausgelaufen ist. Mit der ST10 haben wir ja wie es aussieht die fehlerfreiere Software. 

Oder bekommt man die MP's auch als Kauf-Kunde ohne Wartungsvertrag?

 

 

Betreff: Keine Fehlermeldungen mehr in Part-Skizze von Solid Edge 2019?

Siemens Valued Contributor Siemens Valued Contributor
Siemens Valued Contributor

Hallo,

nein, ohne Wartung hat  man keinen Zugriff auf das Download Portal und somit auf die Maintenance Packs (MP). Ich weiss nicht welche Möglichkeiten man bei seinem ehemaligen Software Partner hat.

 

Bezüglich der Probleme. Es gibt keine Liste, die die Probleme der jeweiligen Versionen auflistet und zugänglich ist, einzig die einzelnen ReadMe Dateien der MPs enthalten Informationen was an Problemen in dem jeweiligen Maintenance Pack behoben wurde.

 

Das Problem mit dem Profilfehlerassistenten kam erst übrigens erst mit SE2019 MP7 auf.

 

Mit internettem Gruß 


Community Manager, Solid Edge
Teilnahmebedingungen | Jetzt Gast-Author werden!

Jetzt eine Solid Edge Zertifizierung erhalten!

Betreff: Keine Fehlermeldungen mehr in Part-Skizze von Solid Edge 2019?

Solution Partner Phenom Solution Partner Phenom
Solution Partner Phenom

Hallo @SMBer wenn du noch noch Zugriff auf ein MP vor  7 hast, dann einfach diese benutzen. Man kann das MP auch wieder deinstallieren.

regards

JB
SE 2019, VS2017

Betreff: Keine Fehlermeldungen mehr in Part-Skizze von Solid Edge 2019?

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hallo @SMBer 

 

 

in diesem Fall handelte es sich nicht um einen Fehler, der von Anfang an da war, sondern um einen, der mit dem MP7 hinein kam!

 

Daher in diesem Fall einfach nur bis zum MP6 gehen und dann auf das MP8

 

 

regards
Wolfgang

Betreff: Keine Fehlermeldungen mehr in Part-Skizze von Solid Edge 2019?

Creator
Creator

Danke für die Antworten, da werden wir die MP07 wieder deinstallieren.

Betreff: Keine Fehlermeldungen mehr in Part-Skizze von Solid Edge 2019?

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hallo @SMBer 

 

 

 

oder jetzt einfach noch ein paar Tage durchhalten und dann das MP8 installieren.

Ich kenne zwar keine Erscheinungstermine, aber so lange kann es nun gar nicht mehr dauern.

 

Jetzt haben wir noch einen Fenstertag, also ...

 

 

regards
Wolfgang