Dienstag
Liebe Community,
ich bin neu hier im Forum und überhaupt neu im Nutzen von Solid Edge :-)
Ich habe es geschafft, eine Strebe zu kontruieren und würde nun gerne im Assembling-Modus 8 dieser Streben zu einem regelmäßigen 8-Eck zusammenführen. Ich hoffe, man kann nachvollziehen, wie ich das meine. Ich denke, dass dies mit der Funktion Komponentenmontage funktionieren müsste. Allerdings schaffe ich es nicht, diese einzelnen Teile direkt hintereinanderzusetzen bzw. zu verbinden.
Strebe
Also diese Strebe wurde als *.par im Modus Iso Metrisches Teil erstellt und gespeichert. 8 dieser Teile sollen nun in einer ISO Metrischen baugruppe zum 8-Eck zusammengefügt werden.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Wäre super!!
Vielen Dank schon mal....
LG
Christian
Dienstag
Hallo @jim05
einmal ein herzlichen Willkommen in der Community!
Zu Deiner Frage, da gibt es IMHO mehrere Möglichkeiten.
Variante 1 wäre es wirklich ein Teil nach dem anderen miteinander zu verbauen.
Da brauchst Du dann die entsprechenden Einbaubeziehungen, nämlich eine An/Aufsetz Beziehung (Gährung auf Gehrung), eine planare Ausrichtung (Oberseite mit Oberseite) und eine Verbindung Eckpunkt/Eckpunkt.
Das ganze dann noch 7 weitere male, aber das wird dann aufwendig.
Variante 2 wäre ein erstes Teil richtig zu platzieren und mit einem Kreismuster 8 mal zu vervielfältigen.
Da bruchst Du vorher noch ein Kreismuster in einer BG Skizze dazu.
Geht schnell und einfach, und wenn Du die Musterskizze vorher schon zeichnest, kannst Du das Grundteil daran ausrichten.
Variante 3 wäre die schnellste und IMHO einfachste, nämlich eine Rahmenkonstruktion zu nehmen.
Ein 8-Eck in der Skizze und darauf dann mittels Strukturrahmen in einem einzigen Befehl alle erzeugen.
Zu all diesen Möglichkeiten findest Du in der Hilfe und in den Tutorials die entsprechenden Beispiele
Viel Glück dabei!
Dienstag
Mittwoch
Herzlich Willkommen @jim05! Wir freuen uns über jedes neue Mitglied und sind immer gespannt auf eure Fragen.
An dieser Stelle auch noch mal einen herzlichen Dank an Wolfgang alias @hawcad, der bisher noch auf jede Frage eine Antwort wusste. Was würden wir nur ohne Dich tun!
Schönen Tag noch und viele Grüße aus dem sonnigen Ingolstadt
sushisusi
Community Manager, Solid Edge
Teilnahmebedingungen | Jetzt Gast-Author werden!
Jetzt eine Solid Edge Zertifizierung erhalten!
Mittwoch
Hallo @sushisusi
Danke für die Lorbeeren!
Wie Du weißt, schlägt mein Herz nun einmal für Solid Edge.
Und wenn ich dann damit auch noch ein wenig helfen kann, ist das doch wunderbar.