abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Problem Gewinde schneiden

Creator
Creator

(in "Meine Videos" anzeigen)

3 ANTWORTEN 3

Betreff: Problem Gewinde schneiden

Creator
Creator

Hallo liebe Community 

Ich wollte ein Gewinde in zwei geometrisch gleiche gegenüber liegende Bohrung in ISO Metric machen um dort eine M8x60 Sechskantschraube zu verschrauben. Leider schneidet mir Solid Edge kein Gewinde in den gleichen nominalen Durchmesser. Warum und wie kann man das ändern?

Highlighted

Betreff: Problem Gewinde schneiden

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hallo @Marlin97

 

 

 

hier kommen einige Punkte zusammen.

 

Zuerst einmal Frage ich mich, warum Du die Gewindebohrungen am Gehäuse als Baugruppenformelement erzeugen willst.

Ist das notwendig?

Werden die gemeinsam geschnitten? Bei einem Gewinde eher unmöglich.

 

Also steige in das Part ein und mache es dort.

 

 

Nächster Punkt: Gewinde

 

Die Gewindefunktion dient ausschließlich zum Erstellen eines Aussengewindes, nicht für Innengewinde, sprich Bohrungen.

Dazu nimmst Du den Bohrungsbefehl und erzeugst eine Gewindebohrung.

 

 

Dann hast zwei unterschiedliche Rückmeldungen.

Eine lautet, der Zylinder hat schon ein Gewinde, also dürfte da schon was oben sein, und beim zweiten sagt Dir SE der Durchmesser passt nicht.

Was klar ist, denn hier handelt es sich um eine Innenfläche, sprich Bohrungen und Dein Durchmesser ist 8 also Aussennenndurchmesser.

 

Löschen die Baugruppenformelemente, bearbeite das Teil und mache Bohrungen.

Bzw. Hast Du ja schon welche (Zylinder) die Du nur ändern musst.

 

 

regards
Wolfgang

Betreff: Problem Gewinde schneiden

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hallo @Marlin97

 

 

 

PS: hast Du Dir schon einmal die Trainingstutorials näher angesehen und durchgearbeitet?

 

Die könnten Dir auch helfen.

 

 

regards
Wolfgang