abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Solid Edge 2019 - MP07 im Download verfügbar

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hallo liebe Edger,



habe gerade zufällig entdeckt, dass im Download bereits seit 8. Mai das MP07 der SE2019 liegt.

 

EDIT:

habe gerade erfahren, dass das MP07 wirklich erst heute bereitgestellt wurde.

Nur das Datum ist etwas verwirrend!

 

Smiley (zwinkernd)

 

regards
Wolfgang
6 ANTWORTEN 6

Betreff: Solid Edge 2019 - MP07 im Download verfügbar

Siemens Genius Siemens Genius
Siemens Genius

Betreff: Solid Edge 2019 - MP07 im Download verfügbar

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hallo Edger,

 

 

es dürfte anscheinend mit dem MP07 ein Problem geben!

 

Bei Fehlern in einem sequentiellen Profil wird der Fehlerassistent NICHT mehr angezeigt.

Dies gilt sowohl für Parts als auch Blechtteile!

 

Wurde in der Zwischenzeit auch schon mehrfach bestätigt.

 

regards
Wolfgang

Betreff: Solid Edge 2019 - MP07 im Download verfügbar

Siemens Valued Contributor Siemens Valued Contributor
Siemens Valued Contributor

Hallo @hawcad Wolfgang,

vielen Dank, für deine Hinweise.

 

Bezüglich der Download Version ist es korrekt, dass das Datum nicht das Bereitstellungsdatum repräsentiert und damit etwas verwirrend sein kann Smiley (fröhlich). Das wird sich wahrscheinlich in nicht alzu ferner Zukunft ändern.

 

Das der Skizzenprofil-Fehlerassistent mit der MP7 nicht angezeigt wird ist an die SPLM Entwicklung addressiert.

 

Schönen Gruß

PHoh

 

 


Community Manager, Solid Edge
Teilnahmebedingungen | Jetzt Gast-Author werden!

Jetzt eine Solid Edge Zertifizierung erhalten!

Betreff: Solid Edge 2019 - MP07 im Download verfügbar

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hallo @PHOH 

 

 

 

Danke für die Info.

D.h. es ist nicht mehr notwendig dazu einen IR zu schreieben?

 

 

regards
Wolfgang

Betreff: Solid Edge 2019 - MP07 im Download verfügbar

Siemens Valued Contributor Siemens Valued Contributor
Siemens Valued Contributor

Hallo Wolfgang,

notwendig ist es nicht, aber man hat ja den Vorteil, dass, wenn das Problem behoben und ein Resolution Letter an den PR Melder gesandt wird, man über den eigenen IR (der dazu an den vorhandenen Problem Report angehängt werden muss) direkt informiert wird.

Dafür macht es das Öffnen eines eigenen Tickets dann vielleicht doch Sinn. Smiley (fröhlich)

 

Schönen Gruß

PHoh

 


Community Manager, Solid Edge
Teilnahmebedingungen | Jetzt Gast-Author werden!

Jetzt eine Solid Edge Zertifizierung erhalten!

Betreff: Solid Edge 2019 - MP07 im Download verfügbar

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hallo @PHOH 

 

 

Fehler soeben als IR 9499739 geloggt!

 

 

regards
Wolfgang