abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

mehrere Bauteile zusammenfassen

Experimenter
Experimenter

Hallo,

bin neu im Forum und ein recht frischer Anwender mit Solide Edge!

habe nun zwei Bauteile konstruiert, diese möchte ich zusammen führen um einen Bewegungsablauf zu simulieren!

Wie bekommt man nun die Bauteile in die zusammen in das Hauptfenster oder in die Teilefamilie hinein ( sofern das was damit zu tun hat )?

 

Benutze Solid Edge 2019 Design & Drafting

 

Danke im voraus!Smiley (überglücklich)

"There are no stupid questions; however, they are the easiest to answer."
2 ANTWORTEN 2

Betreff: mehrere Bauteile zusammenfassen

Gears Esteemed Contributor Gears Esteemed Contributor
Gears Esteemed Contributor

Hallo @Andy_Z 

 

 

 

die Bauteile werden in einer Baugruppe verbaut.

D.h. Baugruppe erzeugen, Teile verbauen und mit EInbaubeziehungen versehen.

 

Dann sollte auch das bewegen funktionieren.

Was ich jetrzt nicht weiß, ist, ob in de D&D auch die Motoren und/oder die Animation freigeschalten sind.

Glaube aber fast nicht.

 

 

regards
Wolfgang

Betreff: mehrere Bauteile zusammenfassen

Experimenter
Experimenter

@wolfgang,

danke für die schnelle Antwort!

Sieht so aus, als würden die Funktionen tatsächlich in meiner Version nicht unterstützt werden!Smiley (wütend)

"There are no stupid questions; however, they are the easiest to answer."