abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

schon probiert - eigene Startseite im Solid Edge einbinden

Siemens Genius Siemens Genius
Siemens Genius

Hallo zusammen,

 

habt Ihr schon einmal probiert, eine eigene Startseite im Solid Edge einzupflegen?

 

Die folgenden Schritte sollen Euch einmal ein Beispiel an die Hand geben.

 

  1. die htm-Datei aus der angehängten Archivdatei (*.7z) in einem Ordner auf Eurem System ablegen, z. B. D:\htm
  2. Solid Edge starten
  3. "Anwendungsschaltfläche > Einstellungen > Optionen > Hilfen" ansteuern
  4. im Abschnitt "Starten von Solid Edge" die Option "Mit der Seite 'Lernen' starten" auswählen
  5. in den Solid Edge-Optionen bleiben und den Bereich "Dateiablagen" ansteuern
  6. im Abschnitt "Allgemein" den Parameter "Startbildschirm" selektieren
  7. die Schaltfläche "Ändern..." klicken
  8. die htm-Datei im beispielhaften Ordner D:\htm ansteuern, auswählen und öffnen
  9. die Anpassungen in den Solid Edge-Optionen mit OK quittieren
  10. über "Anwendungsschaltfläche > Benuterdefiniert" sollte die htm-Datei nun angezeigt werden

Um das Ergebnis rückgängig zu machen, einfach den Parameter "Startbildschirm" mit der Schaltfläche "Zurücksetzen" leeren und im Bereich "Hilfen" wieder eine bevorzugte Startseiten-Variante wählen.

 

Die beispielhafte htm-Datei könnt Ihr einfach mit einem Editor Eurer Wahl öffnen, anpassen, speichern und direkt im Solid Edge testen.

 

Apropos "anpassen":

Die Position des Textes (der Tabelle) könnt Ihr in der htm-Datei über die Pixel-Werte 100 von oben und 300 von links in "top:100px; left:300px" nach Euren Wünschen justieren.

Die Links für die Web-Seiten definieren sich über die Zeilen, die mit "<a href=" beginnen, und können ebenfalls nach Belieben angepasst werden.

Ach ja, und bitte nicht vergessen, das "chrisko" mit Eurem Namen zu ersetzen.

 

Viel Spaß und Erfolg beim Testen wünscht Euch

 

chrisko


Community Manager, Solid Edge
Teilnahmebedingungen | Jetzt Gast-Author werden!

Jetzt eine Solid Edge Zertifizierung erhalten!