Cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Ausdruck einer Zeichnung 1:1

Experimenter
Experimenter

Guten Tag,

mein Problem:

 

ich möchte eine Zeichnung 1:1 (gleiche Grösse der Zeichnung auf dem Ausdruck (DIN A4) wie auf dem Zeichenblatt erreichen (Bohrschablone)

Beispiel:

Rechteck 6 x 6 cm auf der Zeichnung soll auf dem Ausdruck auch genau 6 x 6 cm sein.

 

Wo stelle ich in Solid Edge was ein ?

Danke für Hilfe.

2 REPLIES 2

Re: Ausdruck einer Zeichnung 1:1

Phenom
Phenom

Hi,

 

du musst dafuer sorgen, dass deine Zeichnung den Skala 1:1 vorweist, in der Hoffnung, dein Drucker ist so gut eingerichtet ist, um den Ausdruck 1:1 zu bekommen.

Wir haben einen Laser-Drucker, der nicht ganz 1:1 wiedergibt, also prüfen!

 

Yasser

Re: Ausdruck einer Zeichnung 1:1

Solution Partner Legend Solution Partner Legend
Solution Partner Legend

Problem beim drucken ist immer, dass an den Rändern ein Rand von 3-5 mm ist für die Andruckwalzen. 

Der Ducker versuhht dann das Ergbnis dort hineinzuquetschen und damit ist dann die Skalierung auch supoptimal.

 

Also auch die Einstellungen beim Druckertreiber prüfen!

 

Viel Erfolg

 

Stefan

 

P.S. Die Hotline sollte aber da auch weiterhelfen können!

smitsch@unitec.de
www.all4edge.de